This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54418:TPS54418接通电压骤降实验室测量

Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923752/webench-tools-tps54418-tps54418-turn-on-voltage-dip-lab-measurement

器件型号:TPS54418
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在实验室测量中、我们会看到导通期间出现奇怪的电压下降。  我们没有在仿真中进行捕获。  请帮您了解一下。    e2e.ti.com/.../WEBENCH_5F00_DESIGN_5F00_6012820_5F00_25_5F00_V3.XML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    我有一些问题可以更好地理解这个问题。

    您能否分享原理图以及仿真和测量结果? 可以放大显示奇怪行为的 SW 节点波形、您还可以共享测量设置吗?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    原理图和仿真设置位于我的第一篇文章中随附的.xml 文件中。  在两个图之间进行了分层。

    WEBENCH_design_6012820_25_V3.XML

    中最后一张黄色和蓝色图片是实验室测量值。  黄色表示 Vout、蓝色表示 SW 节点。  施加 EN 引脚后、我们会看到 SW 节点开始切换、Vout 快速斜升、但随后又下降并再次缓慢斜升。  在仿真中未观察到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法使用可用的工具打开 XML 文件。 哪个工具用于生成文件? 您是否可以将其转换为更常见的内容、如 pdf?

    谢谢、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    您可以使用 TINA-TI 打开.xml、然后从此处运行仿真。  这是一整套仿真原理图和设置。  由 TI 提供。

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng Chuan、

    Tanvee 要求提供更多测量数据和有关测试设置的信息。 您发布的 TINA-TI 文件没有此信息。 您能否提供此信息并更详细地描述您的顾虑?

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    随附的是实验室测量信息。

    PIC 1、2和3采用相同的设置。  Juz 放大和缩小。

    蓝色曲线是 EN

    黄色是输出电压

    粉红色是 SW 节点。

    我们可以看到 SW 以某种方式改变了模式(占空比可能是?) 第一个斜升泵之后。  导致电压下降、然后再次缓慢上升。

    我看不到这是仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    您是否也在仿真中对所有寄生使用了相同的 BOM? 仿真模型是器件实际性能的简化版本。 它显示了在更低噪声和寄生情况下器件性能的一般预测。 为了使性能接近实际性能、您必须添加在实际电路板上观察到的所有寄生效应。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Tanvee、

    是的、相同的 BOM、但不包含这些组件的寄生。  我运行了另一个包含寄生的、尽管我们看到更多的噪声、但"碰撞"行为并不存在。

    从 SW 节点可以看到、仿真显示占空比逐渐增加。  而在实验室测量中、占空比从满摆幅开始、然后减速、然后再次上升。  我认为这种行为不是由 BOM 寄生引起的。

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    我理解您在这里的担忧。 但您必须以 PDF 格式而不是 XML 文件格式提供原理图、并提供用于 PCB 上测量的 BOM 和组件。 我将使用类似的 BOM 运行仿真、如果它的仿真干扰大于尝试修改仿真模型。 请提供您使用的 BOM 和用于测量的组件。 它将帮助我们更好地理解它。

    如果是机密信息、请告诉我。 我们可以通过邮件进行讨论。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    给你

    U3、U4、U5 = GRM32ER60J107ME20L

    R1、R2、L1、C1、R3、 R4是 XAL4020-102MEB (功率电感器)的等效 SPICE 模式

    Rfbt 100k = RN73R1JTTD1003B50

    Rfbb 200k = RN73R1JTTD2003B50

    Cboot 100N = C1005X7R104KPTS-E

    Rcomp 4.64k = ERJ3EKF4641V

    Ccomp 4.7nF = GRM1885C1H472JA01D

    Ccomp2 82pF = GRM1555C1H820JA01D

    CSS 3.3nF = GRM188R71E333KA36

    RT 165k = ERJ3EKF1653V

    U2、U6 = T520D477M006ATE030

    L2 5.6uH = XAL5050-562MEC

    e2e.ti.com/.../TPS54418.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    另一个问题将帮助我们了解您正在评估的设置。

    评估 TPS54418 (VIN/VOUT/IOUT)时的工作条件是什么? 输出端(I_OUT)的负载是多少? 您如何设置它? 它是连续电流的电子负载吗?  

    请告诉我们!

    非常感谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的支持。  实际上、我们有一个测试计划列表、但目前仍存在开启问题。  对于导通测试、我们不连接任何负载。

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    我将仔细检查无负载的 EVM 行为和不同的负载启动行为集、以查看是否能够重现您的发现。

    我会告诉你。

    如果不是、我有兴趣了解一下您的测试设置。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    以下是我在 EVM 上观察到的无负载条件、VIN=5.0V 且 VOUT=1.2V 时的情况。

    我看不到您在实施过程中观察到的情况。

    这意味着仿真不是这里的问题。  

    我不确定要理解的一点是、您拍摄的示波器照片是针对您的实现(PCB)还是 EVM 进行的。 您能澄清一下吗?

    如果这是在 PCB 上,您能否共享您使用的原理图和布局?

    请告诉我。

    非常感谢!


    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的帮助。  我在我们的 PCB 设计上进行了测量。  我在上一篇文章中分享了原理图和 BOM。  请在此处复制、以方便您使用。

    给你

    U3、U4、U5 = GRM32ER60J107ME20L

    R1、R2、L1、C1、R3、 R4是 XAL4020-102MEB (功率电感器)的等效 SPICE 模式

    Rfbt 100k = RN73R1JTTD1003B50

    Rfbb 200k = RN73R1JTTD2003B50

    Cboot 100N = C1005X7R104KPTS-E

    Rcomp 4.64k = ERJ3EKF4641V

    Ccomp 4.7nF = GRM1885C1H472JA01D

    Ccomp2 82pF = GRM1555C1H820JA01D

    CSS 3.3nF = GRM188R71E333KA36

    RT 165k = ERJ3EKF1653V

    U2、U6 = T520D477M006ATE030

    L2 5.6uH = XAL5050-562MEC

    TPS54418.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一件事、您的典型负载是什么?

    我将询问建模团队如何实施启动。 这种骤降是否是您身边的问题?

    了解一下您的布局会有所帮助、您能否共享您的布局?

    谢谢、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    大约1A。

    我们需要先了解下降的原因、然后才能得出有关影响的任何结论。  似乎只有当软启动设置为较长的持续时间时才会发生这种情况。  较短的软启动时间似乎不存在此骤降问题。  请帮助您与您的设计团队核实。

    我需要获得管理层的批准。  视具体情况而定。

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与设计人员保持一致、我们需要了解一些背景信息。

    当 EN 变为高电平时、Vout 实际上是否为0v?  TPS54418上没有预偏置启动、因此如果 VFB 在启动时高于基准电压、LS FET 将首先导通并将输出放电至接地。

    您使用什么负载? 如果您使用的是电子负载、如果它检测到任何残余电压、则会产生电流负载。  我建议您使用一个电阻器尝试相同的测试。

    此外、测量 SW 节点的位置以及示波器探针上的接地环路的长度?  示波器探针接地环路中的寄生电感会影响测量结果、使其看起来像宽偏移。  SW 上的负偏移似乎很高、因此这可能是测量的一个问题。

    是循环 EN、还是这是一次性事件?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    正如我在上一个主题中发布的那样。  Vout 开始时为零。  然后 FET 导通并在短时间内斜升 Vout、但在某种程度上占空比似乎会降低、从而导致 Vout 骤降。  这是 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1V2_5F00_ENET-Rise-No-Load.png 的链接

    我们已隔离了用于开启测试的所有板载或电子负载。  因此、我们非常确定负载在这里不是问题。

    是的。  您可能正好处于 SW 节点探测阶段、但并不理想。  我们将尝试改进环路并重新测量。  但这不能解释输出电压下降的原因。

    它是一次性 EN。  不回收。

    BTW、您是否尝试过不同的 SS 时间。  在这里、我们非常确信 SS 时间更短、但在启动期间未观察到 Vout 骤降。  请帮助确认此感谢。

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    我问的是电子负载、因为它在连续电流中使用时不代表实际负载行为、因为无论什么情况下、它都将尝试达到目标负载(1A)。 这意味着在启动时强制通过低侧 MOSFET 背二极管的电流更大、并可以解释这种下降。  

    我在 EVM 上尝试了最小值:1ms 和最大值:10ms 建议值、但无法重现您的问题。

    也可能影响启动的一个潜在客户、我们尚未了解这一点、即布局。 您会与我们分享您的布局吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    正如通过电子邮件所讨论的、我将关闭此主题。

    如果您对此主题还有任何疑问、或希望重新打开该帖子。

    请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian