This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610并行 MOS 查询

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164226/bq28z610-bq28z610-parallel-mos-query

器件型号:BQ28Z610

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。  

在原理图中使用一个 MOS 时、电池组电压与 Fluke  测量值相同。

当并联一个 MOS 时、电池组电压为 8.539V、 Fluke 测量的电压为8.8V 且不稳定。

附加了原理图和 MOS 规格

为什么并联一个 MOS 电压异常?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    通常、它只有两个背对背串联的 N 沟道 MOSFET。 我从未见过采用并联 MOSFET 的设计。 有什么特殊原因吗?

    如果 每个 MOSFET 的布线布局不同、并联 MOSFET 可能会在开关转换期间导致电流不平衡。 这会增加功率损耗。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    一个 MOS 不能满足工作电流、所以它们并联一个 MOS。

    问题是 过充保护后输出电压不正确的原因。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    从上面的图片中、我只能看到监测计的响应很少。 您是否有描述此方案的日志文件?

    我有几个问题、从上面的原理图中我看不到任何保护器。 如果原理图中未使用保护功能、您是否禁用了 Settings: Enable Protections A 和 Settings:Enable Protections B 下的保护功能?

    您能否共享日志和 gg 文件?  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的帮助。

    已附加 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../2S.gg.csv

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    从 gg 文件中、我可以看到充电过流保护已启用。 从上面的原理图中、我没有看到任何保护器。 这是一个问题、监测计将像保护器是系统的一部分一样工作。  

    如果不使用保护功能、我建议禁用充电过流保护、如果根本不使用保护功能、甚至禁用保护功能。 或者、如果电流大于该阈值、则增大 OCC:阈值。

    我需要一个日志文件来提供更多详细信息、但实质上、如果电流大于 OCC:延迟持续时间的 OCC:阈值、则会触发充电过流保护。  

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的帮助。

    附加了屏幕截图和日志数据。  

      e2e.ti.com/.../2S_2D00_1.log

    从屏幕截图中可以看出、电池组电压为8363mV、在 COV 保护中、 但万用表测量的电压为8.73V。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    查看日志文件、我看到监测计按预期工作。 当充电 FET 关断(由于 COV)时、 电池侧电量监测计感测到的电流立即降至零。 电量监测计正在执行应该执行的操作。 请参阅下面的内容



    该监测计使用在 V-Bat 侧感测的电压来执行其监测算法。 因此、我认为这不会导致监测方面的任何问题。 请参阅下面的内容。  


    查看上图、我看到 V-Pack 在 COV 之前保持稳定。 在 COV 事件发生时、监测计会打开 CHG FET、不允许充电电流。 这是监测计角度的预期结果。 COV 之后的任何测量值都不相关、因为监测计会忽略这一点。  

    请注意 Vpack 是如何上下跳动的、这就是您 的 Fluke 测量值与监测计报告的测量值不同的原因。

    您是否尝试在 COV 之前测量 VPACK? 在 COV 之前、VPACK 看起来非常稳定。

    我还会仔细检查并联 FET 连接。 请阅读以下参考并联 FET 应用的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf?ts=1666972968324&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952

    https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf?ts=1666973248359&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76200


    此致、
    何塞