This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2372:当 TPS2372-3配置为7类时会发生什么情况?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165832/faq-tps2372-what-happens-when-tps2372-3-is-configured-as-class-7

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS23730

我们的产品系列使用配置为7类的 TPS2372-4。  TPS2372-4当前不可用。 事实证明 、许多产品模型都不超过6类功率级别、因此我们希望在这些模型中使用 TPS2372-3 (现已推出)、但要保持7类配置。  TPS2372-4和 TPS2372-3之间是否只有导通 FET Rds-on、电流限制和浪涌电流限制不同、以便上述情况正常工作?  

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    你是对的。 TPS2372-3和 TPS2372-4之间的主要区别在于额定功率。  与 TPS2372-4相比、TPS2372-3具有(基于典型值的比较):

    更低的额定功率(51W 至71W)

     Ω  Ω 导通 FET 导通电阻(0.3k Ω 至0.1k Ω)

    更高的热阻(结壳40.2至38.0°C/W)

    4.较低的浪涌电流限制(200mA 至335mA)

    5.较低的工作电流限制(1.85A 至2.2A)

    6.较低的建议电流(1.2A 至1.85A)

    7类在51W 至62W 之间。当 PD 的输入电压为最低37V 时、流经 PD 的最高电流将高达1.68A、在典型条件下不会导致电流限制。  

    因此、如果您的产品在大多数时间内不会超过6级、并且只能在极少的时间内达到7级、那么我认为使用 TPS2372-3是可以的。 而最佳解决方案是找到足够的 TPS2372-4。 我将检查 何时重新对 TPS2372-4进行补充、并告知您。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的快速回复。 因此、很明显、 当配置为7类时、TPS2372-4和 TPS2372-3都将协商为7类 、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是的 、在您的情况下、TPS2372-3和 TPS2372-4都应配置为7类电阻器。 协商主要是由 PSE 发送电压脉冲并从 PD 读取返回电流。

    我目前没有 TPS2372-3、而我测试了 TPS23730、该器件的额定值也是6类。 它可以配置为8类电阻器并通过协商:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diang。