主题中讨论的其他器件: TL431、 LM311、 LM211、 LM211-Q1
各位专家:
关于如何使用 UCC2808-1、我有两个问题。
首先、请告诉我占空比调整方法(电路)。
例如、当占空比为47%时、将使用哪种电路设计?
其次、我想将 COMP 接地并关闭输出(OUTA、OUTB)。
假设在加电后将 COMP 接地数月是否存在问题?
希望收到您的建议。 非常感谢。
此致、
Gerald
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
关于如何使用 UCC2808-1、我有两个问题。
首先、请告诉我占空比调整方法(电路)。
例如、当占空比为47%时、将使用哪种电路设计?
其次、我想将 COMP 接地并关闭输出(OUTA、OUTB)。
假设在加电后将 COMP 接地数月是否存在问题?
希望收到您的建议。 非常感谢。
此致、
Gerald
您好!
占空比由 COMP 电压调节-您可以使用任何方法来调节 COMP 电压。 通常、在闭环和直流/直流隔离式转换器中、COMP 通过感应转换器输出电压以及通过 TL431和光耦合器进行调节、数据表中的几页上显示了一个示例、例如第1页和典型应用页面上的示例。 50%占空比是 OUTA 或 OUTB 可以实现的最大占空比。 当反馈环路可能进行调整以调节转换器输出电压时、47%是达到50%之前的值。
COMP 可一直下拉至 GND、在 IC 通电时不会出现问题。
您好、Hong、
感谢您的支持。 我仍收到客户的反馈、希望收到进一步的建议。
我们不确定如何更改占空比。 让我提出四个问题。 有关详细信息、请查看随附的文档。
Q1.我能否使用该 IC 获得预期的波形?
Q2.我能否从图1中的电路中获得预期波形(图2)?
Q3.47μs 3μs 当 t1=k Ω 和 t2=k Ω 时、请告诉我 R2、R3和 R4的电阻值。
Q4.是否可以短接 RC 以停止它?(用于与多个 IC 同步)
e2e.ti.com/.../YN20221014_2D00_01_5F00_Inquiry-about-How-to-use-the-UCC2808A_2D00_1.pdf
非常感谢。
此致、
Gerald
您好!
问题1.
是的、您可以使用该 IC 获得预期的波形。
问题2.
您需要更改电路、移除 R2、R3和 R4、然后将 COMP 短接至 FB -这将设置阈值为1V 的内部 PWM 比较器。 您需要向 CS 添加锯齿波形、并同步在每个时钟周期中看到的锯齿波形、以便在47us 内达到1V。 RC 时钟将设置为50us、请参阅 Q3。
问题3.
根据您的波形、频率= 20kHz (47us + 3us)、因此如果您选择 C1 = 1000pF、然后选择 R1 = 70.5k、请参阅数据表的图1。
以上内容有助于到达您指定的内容的附近。 您需要进行调优以获得所需的精度。 请注意、IC 参数具有分布、因此当您在47us 内使用与 R1 C1和 CS 锯齿相同的参数从0到1V 时、您可能不会始终得到47us + 3us、并且您很可能只能从您调优的器件中获得该值。
问题4.
为了实现时钟同步、您需要从每个 IC 将 RC 引脚连接在一起以将它们同步在一起。 请注意、RC 峰值约为0.5 x VDD、因此每个同步 IC 需要具有相同的 VDD。
我不理解"将 RC 短路以停止它"?
您好!
在 Q2上、当 COMP 短接至 FB 时、COMP 只能获得2V 典型值。 因此 PWM 比较器阈值将为0.91V。 CS 至 COMP 的失调电压典型值为0.8V。 因此、每个时钟中的 CS 锯齿应该为0至0.11V、电压为47us。
但 CS 至 COMP 偏移可能高达1.2V。 如果器件具有此类参数值、则不会得到47us。 因此、为了涵盖这种情况、FB 需要返回到您的电路并设计 COMP 电压以使 PWM 比较器阈值为1.2V、COMP = 2.64V、因为 FB = 2V、因此您可以计算 R2、R3和 R4。 对于该特定器件、CS 锯齿在47us 内为0至0.4V、以获得指定的波形。
但是、当您这么做后、如果您有另一个器件的 CS 至 COMP 偏移低于1.2V、则 CS 锯齿需要更长的时间才能达到1.2V PWM 阈值。 那么该器件不会准确地生成您的波形。
回到问题、该器件可以生成预期的波形、但您需要对每个器件进行调整、因为由于参数的变化、您无法使用一个设置的设计值来涵盖各个器件。
您好!
还有另一种方法可以提供更好的解决方案。
您需要添加一个比较器并将6.1V 设置为阈值。 因此、当 RC 达到> 6.1V (假设 VDD = 13V)时、比较器输出变为> 0.5V、这将触发峰值电流比较器关闭 OUTA 或 OUTB。 因此、这种方法可以使理论上的电流为47us、电流为3us。 但同样、CS 峰值比较器阈值为最小值0.45V 和最大值0.55V。 因此您可能无法获得准确的47us 和3us。 但是、这种方法的精度应该比之前的方法更好。
由于阈值可能高达0.55V、因此外部比较器输出需要大于0.55V、但小于0.7V、这是一个触发过流阈值的阈值、并将触发软启动以中断运行。
您好、Hong、
感谢您的支持。
您能告诉我您对使用比较器的建议吗?
・请告诉我推荐比较器的型号。
・Ω 是稳压至0.6V (0.55V <CS<0.7V) with a resistor divider?)的比较器输出
・我添加了我想象中的 CS 波形。 您是否匹配?
另一个问题是 、在电源接通时、是否可以将 RC 接地?
(目的是在系统处于待机状态(几个月)时防止不必要的操作。)
感谢您的考虑。
此致、
Gerald
您好!
在电压比较器上、可以使用 LM311、LM211或 LM211-Q1等器件、具体取决于您的应用温度范围。 如果您使用其他器件、请注意速度。 LM311的速度< 0.2us、因此在您的应用中可以正常工作。 因此、请使用速度< 0.2us 的器件。
是的、比较器输出必须在0.55V 和0.7V 之间才能触发最大峰值电流阈值、而不是触发过流限制。 如果可以实现该范围、则可以使用电阻分压器。
是的、您的 CS 波形正确。
如果您想要禁用 IC、数据表建议下拉 COMP 引脚。
您好!
感谢您的快速回复。 关于调整关税、客户表示以后会检查。
他还想 问你另一个问题。
您能告诉我如何同步多个 IC 的时钟吗?
问题1. 图1中显示的电路是否正确? 您能给我一个示例电路吗
问题2. 当我尝试使用3个 IC 时、只能输出一个 IC (OUTA、B)。 电路中是否存在缺失?
问题3. 可以将 RC 接地约一个周期以复位(重新启动) RC 吗?
问题4. 同步6个 IC 时、电路上是否有任何限制(注意事项)?
感谢您的考虑。
此致、
Gerald
您好!
Q1、Q2
如果您查看数据表、图5、在第8页、您可以看到、要生成时钟脉冲、RC 需要在低于0.2V 和高于 VDD/2的电压下进行更改。 每个器件在 VDD/2阈值上都有一些差异(见第4页的表、VDD/2表示0.44VDD 至0.56VDD)、因此最小值的器件将产生时钟、但其余器件无法产生、因为锯齿未达到其 VDD/2。 因此、您需要提供一个外部上拉电路来强制每个 IC RC 都高于 VDD/2 A 位、例如0.56VDD 或稍高一些。
Q3、
如果循环的接地 RC 正常。 但是、如果您想长时间禁用 IC、数据表建议使用下拉 COMP。
Q4、
在 IC 侧对频率同步的数量没有限制。
您好!
感谢您的快速回复。 并且客户 已使用比较器成功调整了占空比。
但他仍然没有解决同步问题。 我有几个问题。
问题1. 例如、图1中的同步电路(三个 IC)是否正常?
(我使用相同的 IC 进行"同步"。 还可以吗?)
问题2. 如果不是、具体应如何进行同步? 可以给我一个示例电路吗?
问题3. 是否可以通过创建同步电路来调整占空比?
感谢您的考虑。
此致、
Gerald
您好!
问题1.
上拉电阻需要应用于每个 IC。 在您的电路中、最左侧将比其他三个更早或更晚地启动新周期、具体取决于最左侧的一个 VDD/2容差。
问题2.
我建议您创建一个外部同步电路、或者使用最左侧的电路来生成同步、因此其余3个电路可以进行同步
问题3.
如果您的 CS 在同步后的每个周期复位、则占空比为同步、直至 CS 达到0.5V 以上。 在这种情况下、如果 CS 具有相同的斜率、则不会调整占空比。 如果您更快速地更改 CS 斜率、则占空比将更小、如果您保持同步时钟频率不变、则关闭时间将更长。