This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:关于如何使用的两个问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808-1, TL431, LM311, LM211, LM211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161088/ucc2808-1-two-questions-about-how-to-use

器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件: TL431LM311LM211LM211-Q1

各位专家:

关于如何使用 UCC2808-1、我有两个问题。

首先、请告诉我占空比调整方法(电路)。
例如、当占空比为47%时、将使用哪种电路设计?

其次、我想将 COMP 接地并关闭输出(OUTA、OUTB)。
假设在加电后将 COMP 接地数月是否存在问题?

希望收到您的建议。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占空比由 COMP 电压调节-您可以使用任何方法来调节 COMP 电压。 通常、在闭环和直流/直流隔离式转换器中、COMP 通过感应转换器输出电压以及通过 TL431和光耦合器进行调节、数据表中的几页上显示了一个示例、例如第1页和典型应用页面上的示例。 50%占空比是 OUTA 或 OUTB 可以实现的最大占空比。 当反馈环路可能进行调整以调节转换器输出电压时、47%是达到50%之前的值。

    COMP 可一直下拉至 GND、在 IC 通电时不会出现问题。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的回答。 请告诉我有关职责变更的信息。
    实际上、当 COMP 电压在开路时为2V 时、COMP 应该为多少伏才能将占空比固定在47%?
    您是否使用 FB? FB 是否接地?
    此致、
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果接地 FB、则 COMP 将处于其最大高电平、则理论上占空比为50%、但根据数据表、实际占空比典型值为49%。 当 COMP 几乎达到其最大高电平时、可实现47%。 由于该容差、一个样本达到47%、不会再产生47%。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的支持。 我仍收到客户的反馈、希望收到进一步的建议。

    我们不确定如何更改占空比。 让我提出四个问题。 有关详细信息、请查看随附的文档。

    Q1.我能否使用该 IC 获得预期的波形?

    Q2.我能否从图1中的电路中获得预期波形(图2)?

    Q3.47μs 3μs 当 t1=k Ω 和 t2=k Ω 时、请告诉我 R2、R3和 R4的电阻值。

    Q4.是否可以短接 RC 以停止它?(用于与多个 IC 同步)

    e2e.ti.com/.../YN20221014_2D00_01_5F00_Inquiry-about-How-to-use-the-UCC2808A_2D00_1.pdf

    非常感谢。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1.

    是的、您可以使用该 IC 获得预期的波形。

    问题2.

    您需要更改电路、移除 R2、R3和 R4、然后将 COMP 短接至 FB -这将设置阈值为1V 的内部 PWM 比较器。 您需要向 CS 添加锯齿波形、并同步在每个时钟周期中看到的锯齿波形、以便在47us 内达到1V。 RC 时钟将设置为50us、请参阅 Q3。

    问题3.

    根据您的波形、频率= 20kHz (47us + 3us)、因此如果您选择 C1 = 1000pF、然后选择 R1 = 70.5k、请参阅数据表的图1。  

    以上内容有助于到达您指定的内容的附近。 您需要进行调优以获得所需的精度。 请注意、IC 参数具有分布、因此当您在47us 内使用与 R1 C1和 CS 锯齿相同的参数从0到1V 时、您可能不会始终得到47us + 3us、并且您很可能只能从您调优的器件中获得该值。  

    问题4.

    为了实现时钟同步、您需要从每个 IC 将 RC 引脚连接在一起以将它们同步在一起。 请注意、RC 峰值约为0.5 x VDD、因此每个同步 IC 需要具有相同的 VDD。

    我不理解"将 RC 短路以停止它"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Q2上、当 COMP 短接至 FB 时、COMP 只能获得2V 典型值。 因此 PWM 比较器阈值将为0.91V。 CS 至 COMP 的失调电压典型值为0.8V。 因此、每个时钟中的 CS 锯齿应该为0至0.11V、电压为47us。  

    但 CS 至 COMP 偏移可能高达1.2V。 如果器件具有此类参数值、则不会得到47us。 因此、为了涵盖这种情况、FB 需要返回到您的电路并设计 COMP 电压以使 PWM 比较器阈值为1.2V、COMP = 2.64V、因为 FB = 2V、因此您可以计算 R2、R3和 R4。 对于该特定器件、CS 锯齿在47us 内为0至0.4V、以获得指定的波形。

    但是、当您这么做后、如果您有另一个器件的 CS 至 COMP 偏移低于1.2V、则 CS 锯齿需要更长的时间才能达到1.2V PWM 阈值。 那么该器件不会准确地生成您的波形。

    回到问题、该器件可以生成预期的波形、但您需要对每个器件进行调整、因为由于参数的变化、您无法使用一个设置的设计值来涵盖各个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有另一种方法可以提供更好的解决方案。

    您需要添加一个比较器并将6.1V 设置为阈值。 因此、当 RC 达到> 6.1V (假设 VDD = 13V)时、比较器输出变为> 0.5V、这将触发峰值电流比较器关闭 OUTA 或 OUTB。 因此、这种方法可以使理论上的电流为47us、电流为3us。 但同样、CS 峰值比较器阈值为最小值0.45V 和最大值0.55V。 因此您可能无法获得准确的47us 和3us。 但是、这种方法的精度应该比之前的方法更好。

    由于阈值可能高达0.55V、因此外部比较器输出需要大于0.55V、但小于0.7V、这是一个触发过流阈值的阈值、并将触发软启动以中断运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的支持。

    您能告诉我您对使用比较器的建议吗?

    请告诉我推荐比较器的型号。

    Ω 是稳压至0.6V (0.55V <CS<0.7V) with a resistor divider?)的比较器输出

    我添加了我想象中的 CS 波形。 您是否匹配?

    另一个问题是 、在电源接通时、是否可以将 RC 接地?

    (目的是在系统处于待机状态(几个月)时防止不必要的操作。)

    感谢您的考虑。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电压比较器上、可以使用 LM311、LM211或 LM211-Q1等器件、具体取决于您的应用温度范围。 如果您使用其他器件、请注意速度。 LM311的速度< 0.2us、因此在您的应用中可以正常工作。 因此、请使用速度< 0.2us 的器件。

    是的、比较器输出必须在0.55V 和0.7V 之间才能触发最大峰值电流阈值、而不是触发过流限制。 如果可以实现该范围、则可以使用电阻分压器。

    是的、您的 CS 波形正确。

    如果您想要禁用 IC、数据表建议下拉 COMP 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 关于调整关税、客户表示以后会检查。
    他还想 问你另一个问题。

    您能告诉我如何同步多个 IC 的时钟吗?

    问题1. 图1中显示的电路是否正确? 您能给我一个示例电路吗

    问题2. 当我尝试使用3个 IC 时、只能输出一个 IC (OUTA、B)。 电路中是否存在缺失?

    问题3. 可以将 RC 接地约一个周期以复位(重新启动) RC 吗?

    问题4. 同步6个 IC 时、电路上是否有任何限制(注意事项)?

    感谢您的考虑。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1、Q2

    如果您查看数据表、图5、在第8页、您可以看到、要生成时钟脉冲、RC 需要在低于0.2V 和高于 VDD/2的电压下进行更改。 每个器件在 VDD/2阈值上都有一些差异(见第4页的表、VDD/2表示0.44VDD 至0.56VDD)、因此最小值的器件将产生时钟、但其余器件无法产生、因为锯齿未达到其 VDD/2。 因此、您需要提供一个外部上拉电路来强制每个 IC RC 都高于 VDD/2 A 位、例如0.56VDD 或稍高一些。  

    Q3、

    如果循环的接地 RC 正常。 但是、如果您想长时间禁用 IC、数据表建议使用下拉 COMP。

    Q4、

    在 IC 侧对频率同步的数量没有限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  并且客户 已使用比较器成功调整了占空比。

    但他仍然没有解决同步问题。 我有几个问题。

    问题1. 例如、图1中的同步电路(三个 IC)是否正常?

       (我使用相同的 IC 进行"同步"。 还可以吗?)

    问题2. 如果不是、具体应如何进行同步? 可以给我一个示例电路吗?

    问题3.  是否可以通过创建同步电路来调整占空比?

    感谢您的考虑。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1.

    上拉电阻需要应用于每个 IC。 在您的电路中、最左侧将比其他三个更早或更晚地启动新周期、具体取决于最左侧的一个 VDD/2容差。

    问题2.

    我建议您创建一个外部同步电路、或者使用最左侧的电路来生成同步、因此其余3个电路可以进行同步

    问题3.

    如果您的 CS 在同步后的每个周期复位、则占空比为同步、直至 CS 达到0.5V 以上。 在这种情况下、如果 CS 具有相同的斜率、则不会调整占空比。 如果您更快速地更改 CS 斜率、则占空比将更小、如果您保持同步时钟频率不变、则关闭时间将更长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我查看了答案中的电路图。
    (更正以红色显示)
    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 应与锯齿一起、峰值为0.55至0.65V。 您的电路无法实现这一点。