This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62202:它能否处理 LSF0108PWR 产生的反向电流?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62202, TPS62824A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165817/tps62202-can-it-handle-reverse-current-generated-by-lsf0108pwr

器件型号:TPS62202
主题中讨论的其他器件: TPS62824A

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我 正在进行新设计、希望使用某些 TI 器件。  

我想使用电平转换器  LSF0108PWR  在 3.3V 和1.8V 之间进行转换、我还想  使用  TPS62202DBVR  直流/直流转换器生成1.8V 电源。

关于 LSF 系列转换器、下面链接的 TI 视频教程(2:16标记)说: "请务必注意、电流将在正常运行期间流入 A 侧(即1.8V)电源、并非所有电压源都能灌入电流。  因此、请确保您的设计能够处理该电流。"

问题:
1.8V 稳压器能否处理该电流?  
https://training.ti.com/tlm-lsf-bias?context=1134826-1139264-1134790

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    当您想将电流灌入电源时、需要选择一个能够以 FPWM 模式运行并具有负电流限制功能的转换器。 TPS62202没有这两种特性。

    您可以查看我们的一款较新器件 TPS62824A、该器件仅在 FPWM 模式下运行、具有负电流限制规格。

    此致、

    瓦伦