Other Parts Discussed in Thread: TPS62202, TPS62824A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62202 主题中讨论的其他器件: TPS62824A
各位专家:
在该查询中寻求您的帮助:
我 正在进行新设计、希望使用某些 TI 器件。
我想使用电平转换器 LSF0108PWR 在 3.3V 和1.8V 之间进行转换、我还想 使用 TPS62202DBVR 直流/直流转换器生成1.8V 电源。
关于 LSF 系列转换器、下面链接的 TI 视频教程(2:16标记)说: "请务必注意、电流将在正常运行期间流入 A 侧(即1.8V)电源、并非所有电压源都能灌入电流。 因此、请确保您的设计能够处理该电流。"
问题:
1.8V 稳压器能否处理该电流?
https://training.ti.com/tlm-lsf-bias?context=1134826-1139264-1134790
此致、
阿尔基·A.