This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118能否仅在降压拓扑中运行并卸载升压低侧 MOS?

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136974/lm5118-can-lm5118-operate-in-only-buck-topology-and-unpopulate-the-boost-low-side-mos

器件型号:LM5118

大家好、

客户以前使用的 LM5118是12Vin 至12Vout、但现在输入电压变为24Vin、最小16V 和12Vout、是否有任何组件未组装、并将 LM5118作为纯降压拓扑运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您使用 E2E 论坛、我认为根据 BOM、某些组件可能需要根据其额定值进行更改、因为最大输入电压增加了一倍、所以我猜输入电容器和 MOSFET 也是如此、 但同样取决于组件的额定值。  

    此外、毋庸置疑、为了促进 Vin 的这种变化、设计的某些部分需要进行更改、以扩大 Vin 范围、数据表和快速入门计算器在 https://www.ti.com/product/LM5118#design-tools-simulation 中对此进行了说明

    希望这对您有所帮助、

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的反馈、我的意思是我能否移除升压低侧 MOS 和短路升压整流二极管、使其仅在降压模式下工作?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的回复、正如您在此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099109/lm5118-using-lm5118-in-boost-only-topology 中看到的、 它可能不起作用、因为仅在升压模式下使用 LM5118不起作用。 我可以尝试重新创建您建议的原理图、但可能需要一些时间。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的反馈。

    我可以理解、纯升压可能无法正常工作、因为电流感应效果不好。 但我不确定降压转换器是否可以工作、因为所有感应信号都可以感应到控制逻辑中。 那么、请您尝试使用 EVM 吗? 我觉得原理图不需要相同、只需移除升压低侧 MOS 就行了。

    非常感谢。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    已理解、请允许我花些时间与您联系、我将在实验中重新创建此内容、并在一天或两天内返回给您。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的耐心等待、 关于您在尝试完所要求的输出后的查询、输出将上升到所需的值、开关将开始、但一旦 Vout 达到所需的值、开关就会停止、Vout 下降到零、一段时间后、同样的事情会重复。 我想在启动时它不会进入降压模式、因此输出会下降。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    真的很感谢!

    我仍有一些问题需要检查、为什么当输出电压达到目标值时开关会停止? 它是否会触发一些保护或其他一些原因? 您是否有一些有关测试波形的示波器、例如 SS、Vout、COMP、Il、SW?

    谢谢!

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    很抱歉我离开办公室的时候反应很慢。 Vout 永远不会达到目标值、器件只是停止开关、然后 Vout 从输入上断开、因此也会降至零。 我不确定这是否是由于某些保护触发引起的、需要进一步检查。

    我将执行更多测试并向您发送波形。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    非常感谢您的反馈、期待您提供更多波形。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    因此、我重新进行了测试、并首次在降压/升压模式下对器件进行正常运行20V VIN 至12V 输出。

    对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin。

    移除 Q2以在仅降压模式下运行器件后:

    对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin 和 C2输入电流

    此处的蓝色波形也是输出电压、一旦输出达到12V、它就会降至8V、与 SW1或 C1相同、后者也会降至8V、两者都将停止开关。

    这里也是 SS 和 COMP 引脚波形、由于两个引脚没有适当的测量点、因此它们具有很大的噪声。

    对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin、 C2是 COMP 引脚。

    对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin、 C2是 SS 引脚。

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    由于提供了详细的波形、结果证实 LM5118不能用作纯降压拓扑。 从波形可以看出、SS 引脚未重启、COMP 被高钳位。 似乎触发了一些保护。

    非常感谢您的帮助、非常感谢。

    BRS、

    布莱斯