大家好、
客户以前使用的 LM5118是12Vin 至12Vout、但现在输入电压变为24Vin、最小16V 和12Vout、是否有任何组件未组装、并将 LM5118作为纯降压拓扑运行?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bryce、
感谢您使用 E2E 论坛、我认为根据 BOM、某些组件可能需要根据其额定值进行更改、因为最大输入电压增加了一倍、所以我猜输入电容器和 MOSFET 也是如此、 但同样取决于组件的额定值。
此外、毋庸置疑、为了促进 Vin 的这种变化、设计的某些部分需要进行更改、以扩大 Vin 范围、数据表和快速入门计算器在 https://www.ti.com/product/LM5118#design-tools-simulation 中对此进行了说明
希望这对您有所帮助、
BR、
Haroon
您好、Bryce、
感谢您的回复、正如您在此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099109/lm5118-using-lm5118-in-boost-only-topology 中看到的、 它可能不起作用、因为仅在升压模式下使用 LM5118不起作用。 我可以尝试重新创建您建议的原理图、但可能需要一些时间。
BR、
Haroon
您好、Bryce、
因此、我重新进行了测试、并首次在降压/升压模式下对器件进行正常运行20V VIN 至12V 输出。
对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin。
移除 Q2以在仅降压模式下运行器件后:
对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin 和 C2输入电流
此处的蓝色波形也是输出电压、一旦输出达到12V、它就会降至8V、与 SW1或 C1相同、后者也会降至8V、两者都将停止开关。
这里也是 SS 和 COMP 引脚波形、由于两个引脚没有适当的测量点、因此它们具有很大的噪声。
对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin、 C2是 COMP 引脚。
对于 Q1、C1是 SW1、对于 Q2、C3是 SW2、C4是 Vin、 C2是 SS 引脚。
希望这对您有所帮助。
BR、
Haroon