This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:TPS63810 -输入电压范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165471/tps63810-tps63810--input-voltage-range

器件型号:TPS63810

尊敬的 TI 团队:

无负载测试 TPS63810启动电压、发现最低启动电压为2.5V、规格为2.2V。(不在 EVM 中),请帮助确认,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应为2.2V。 在您的基准测试中、当输入为2.5V 时、它开始开关?

    您可以共享波形吗? 包括 引脚 VIN、EN 和开关节点的信息。

    此致

    TAO