Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116, TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650864
你(们)好
我们将测试 TPS650860EVM-116 IRQB 引脚功能。 下面是我的测试步骤:
- 在 Buck6输出和 GND 连接器上连接一根2.2 Ω 电阻。
- 将 TPS650860EVM-116组件的 R48从12.1K Ω 更改为330ohm。 根据 SWCS142数据表的公式、 我的阈值应接近0.188A。 ("RLIM"可以调节过流阈值、而我 的 RDSON 最大值为8.4m Ω、请忽略 IRIPPLE。)
- 对 TPS650860EVM-116 BUCK6输出电压进行1.5V 编程、并在 CNTL 引脚上进行编程。
- 输出电流应接近 0.681A、然后 IRQB 引脚有效。
根据 TPS650864的数据表、当 Buck1、2、6电源故障或过流时、IRQB 应处于活动 状态、但无法正常工作。

下面我有几个问题:
- 如果我没有设置错误、我的实验是正确的吗?
- 我是否有另一种测试 IRQB 引脚的方法?