This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650860EVM-116:IRQB 引脚功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162047/tps650860evm-116-the-irqb-pin-function

器件型号:TPS650860EVM-116
主题中讨论的其他器件: TPS650864

你(们)好

我们将测试 TPS650860EVM-116 IRQB 引脚功能。 下面是我的测试步骤:

  1.    在 Buck6输出和 GND 连接器上连接一根2.2 Ω 电阻。
  2.  将 TPS650860EVM-116组件的 R48从12.1K Ω 更改为330ohm。 根据 SWCS142数据表的公式、 我的阈值应接近0.188A。 ("RLIM"可以调节过流阈值、而我 的 RDSON 最大值为8.4m Ω、请忽略 IRIPPLE。)    
  3. 对  TPS650860EVM-116 BUCK6输出电压进行1.5V 编程、并在 CNTL 引脚上进行编程。
  4. 输出电流应接近 0.681A、然后 IRQB 引脚有效。

根据 TPS650864的数据表、当 Buck1、2、6电源故障或过流时、IRQB 应处于活动 状态、但无法正常工作。  

下面我有几个问题:

  1. 如果我没有设置错误、我的实验是正确的吗?
  2. 我是否有另一种测试 IRQB 引脚的方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加说明:

    实验中的 IRQB 引脚始终拉高。 当 IRQB 打开时、它应该拉低。  (该引脚为开漏引脚、根据原理图 D5应在 IRQB 导通时导通。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 由于全天技术讲座、我们的客户支持团队将于10月17日星期一至18日星期二不可用。 请等待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 因响应延迟而造成的任何不便、我们深表歉意。 请查看我对您以下问题的评论。  

    1) 1)是的、理论上您的实验是正确的。 通过降低电流限值强制过流应会产生故障。 您未观察到 IRQB 引脚变为低电平的原因可能是因为 TPS650860EVM-116上默认屏蔽了故障中断。

    我建议检查 IRQ_MASK 寄存器(地址03十六进制)并确保中断未被屏蔽、然后再次尝试您的测试。  

    2)测试 IRQB 引脚的另一种方法是先关闭然后再重新打开 EVM 的输入电源。 我已经在 实验中的 TPS650860EVM-116上确认、在重新接通电源并解除屏蔽关断中断时、IRQB 引脚变为低电平并保持低电平、直到您通过写入 SHUTDNSRC 寄存器(地址05十六进制)和 IRQ 寄存器(地址02十六进制)来确认中断。  

    如果在解除故障中断屏蔽后可以正确观察到 IRQB 的功能、或者还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的回复、我按照单步解掩码寄存器操作、但结果不是预期的。 我将寄存器03h 设置为解除屏蔽故障中断、但在02h 和05h 中该寄存器未开启、即使 B6h 的 Buck6 OCP 也未被拉高。

    我尝试了另一种解掩码关断中断方法、正如您所说的、这一切都是正确的。

    那么、我认为是否有更好的寄存器会影响 OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用备用关断方法时、您会听到 IRQB 正常工作的声音。  

    [引用 userid="533429" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162047/tps650860evm-116-the-irqb-pin-function/4375871 #4375871"]因此我认为有其他更有效的寄存器可能会影响 OCP?

    器件上没有其他影响 OCP 的寄存器。 如果您希望进一步调试不观察 OCP 的原因、您是否能够提供 BUCK6输出电压的波形、以及测量电阻器负载上的电流以验证 BUCK6运行条件。   

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢你的帮助。 关于 OCP 实验、我弄清了由于我的负载电阻器过载而无法检测到 OCP 的问题。 我将  电阻器的额定功率 从1/16W 更改为50W、然后检测到 OCP、解决了问题。 我还有另一个问题、通过测试、Buck6输出电压为1.5V、但当检测到 OCP 同时输出电压降至0.85V 时、我将 RLIM 的值从330ohm 更改为12.1kohm、输出电压 回退为1.5V。 为什么会发生这种现象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    过流保护会导致输出电压下降、以响应受限的电流。 数据表第65页对此进行了简要介绍、如下所示。 当通过更改 RLIM 来提高电流限制时、电压能够恢复正常调节。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我的问题都解决了。