This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650860EVM-116:电源压摆降计时

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162973/tps650860evm-116-power-slews-down-timming

器件型号:TPS650860EVM-116

你(们)好

我有一个有关 TPS650860EVM-116的 SMPBUS 加电和断电序列控制的实验。 在上电期间一切正常、但断电有一些问题。 Buck2和1的压降时间超过估算值。(寄存器设置压降定位)

根据数据表公式、它应在2ms 后结束、但超过40ms、请参阅下图。 这是正常的、还是有改进的方法?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您在帖子中引用的动态电压调节(DVS)功能用于在调整输出电压值时进行上升和下降。 在断电序列期间不使用此功能。  

    该器件具有适用于所有电源轨的内部放电电阻器、可通过 I2C 进行配置、以在断电时加快或减慢放电速度。 BUCK1和2控制的特定寄存器是 DISCHCTL1寄存器(地址40十六进制)。 数据表中有关该寄存器的部分如下所示。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett  

    感谢您的回复。 放电电阻在内部电路中如何工作? 我找不到相关文档或公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法分享有关器件内部电路的过多详细信息。 内部放电电阻器的工作方式是、当电源轨关断时(假设放电电阻器功能已通过 I2C 配置)、它们会自动从电源轨接地 、然后在启用输出电源轨时自动断开。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答覆是有用的,我认为我们可以找出其他问题。