Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116
你(们)好
我有一个有关 TPS650860EVM-116的 SMPBUS 加电和断电序列控制的实验。 在上电期间一切正常、但断电有一些问题。 Buck2和1的压降时间超过估算值。(寄存器设置压降定位)
根据数据表公式、它应在2ms 后结束、但超过40ms、请参阅下图。 这是正常的、还是有改进的方法?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116
你(们)好
我有一个有关 TPS650860EVM-116的 SMPBUS 加电和断电序列控制的实验。 在上电期间一切正常、但断电有一些问题。 Buck2和1的压降时间超过估算值。(寄存器设置压降定位)
根据数据表公式、它应在2ms 后结束、但超过40ms、请参阅下图。 这是正常的、还是有改进的方法?


您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 您在帖子中引用的动态电压调节(DVS)功能用于在调整输出电压值时进行上升和下降。 在断电序列期间不使用此功能。
该器件具有适用于所有电源轨的内部放电电阻器、可通过 I2C 进行配置、以在断电时加快或减慢放电速度。 BUCK1和2控制的特定寄存器是 DISCHCTL1寄存器(地址40十六进制)。 数据表中有关该寄存器的部分如下所示。
此致、
Garrett