This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:电源管理论坛

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161095/tps54360b-power-management-forum

器件型号:TPS54360B

您好!

我们将 TPS54360B 用于主电源降压电路、输入电压为42VDC、输出电压为5VDC、输出电流小于2A、

现在结束定制反馈我们 捕获二极管(B560C)是某些产品的击穿、我们测试 SW 波形是否正常、

请仔细查看我们的原理图、并告知您是否有任何改进来解决此问题:

RT/CLK 为169K、开关频率为600kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认 D3二极管是肖特基二极管、而不是齐纳二极管?  

    您也可以共享 VIN、SW 和 VOUT 波形吗?

    环境工作温度是多少?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    D3为肖特基二极管(二极管: B530C-13-F)、SW 波形(黄色)和 Iout 波形(蓝色)请参阅以下内容:

    1)动态负载波形:

    2) 200mA 静态负载:

    3) 2A 静态负载:

    3) 3.5A 静态负载:

    因此、如果设计有任何改进、或者 有任何其他 Catch 二极管促销、请告知我们、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些图像、并确认二极管确实是肖特基二极管。 我很难读取示波器图像中的垂直和水平除法、因此我无法确认波形的频率或振幅。  

    在您的原理图中、我找不到确切的在线电感器、该组件的电感和饱和电流额定值是多少?  

    您能否澄清您的客户发现的电路问题是什么? 在运行期间、二极管(D3)是否损坏或 TPS54360B 是否损坏?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    我们已经测试了 SW 波形、波形 看起来是正确的;

    电感数据表如下所示:

    e2e.ti.com/.../CMLO0650H.PDF

    这是工业控制板的大规模生产、终端客户就像东南亚一样;

    最终客户反馈我们、当电路板工作数天、二极管(D3)损坏、损坏率低于1%;

    我们收集了损坏的电路板规格。最有可能的是输入电压42VDC、输出电压5VDC、输出电压2A -3A;

    因此、如果对损坏的规格有任何意见、敬请告知。输入电压为42VDC、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计的工作环境温度是多少?  

    如果使用良好的二极管替代 D3二极管、该设计是否能够正常工作?  

    根据您发送的数据表、所选电感器为10uH、饱和电流额定值为4.5A。 电感器的饱和电流额定值应至少与最大高侧电流限值一样大、以确保在输出发生短路时不会发生电流波纹。 您能否确认该设计能够处理输出端的短路?  

    您能否共享 PCB 布局以便我了解一下? 图层的屏幕截图很好。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    请参阅以下 PCB:

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享布局。 我没有看到任何有关布局的主要问题。  

    该设计的工作环境温度是多少?  

    如果用良好的二极管替代 D8二极管、该设计是否能够正常工作?  

    您是否在输出端测试了短路以确认设计能够应对这种情况?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    这是大规模生产、此问题仅发生在输入电压36-42VDC 上、因此请告知 这是否为临界值、

    或者 是否有其他更好的二极管需要推广、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在42V 电压下运行时、您是否测量了较大的 SW 节点过冲?  我意识到输入电容器的额定电压为50V、您将在36V 至42V 的电压下进行测试。 在此电压电平下、有效输入电容将明显低于额定值。  额定电压为100V 的电容器更适合这种情况、因为 TPS54360B 器件需要至少3uF 的输入电容才能正确调节。  

    如果 使用良好的二极管替代 D8二极管、您能帮我了解该设计是否能够正常工作吗? 我 想确认 TPS54360B 器件是否 损坏。  

    此致、

    Harrison Overrurf