我们的应用是小型1.2A AGM 电池。 该器件上的充电和放电分辨率非常高。 每位充电电流为64mA、每位放电电流为256mA。 是的、我们希望使用其他 TI 充电器、但没有可用的充电器。 电池侧的默认电流感测电阻为10mΩ Ω。 将其更改为100mΩ 似乎会按预期将所有电流变量除以10。 我们可以解决每位电流小于10mA 的充电问题、解决小于20mA 的放电问题。 必须修改其他设置。 现在可用的最大充电电流为800mA、而不是8A。
使用更高的电池电流感应电阻器时是否还有其他问题? 环路稳定性? 我们将输入 Vbus 电流感测保持在10mΩ μ A。 如果 Vbat 低于 VSYS、则充电电流将为38mA、而不是384mA。