This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:改变充电和放电电流分辨率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165656/bq25713-changing-the-charge-and-discharge-current-resolution

器件型号:BQ25713

我们的应用是小型1.2A AGM 电池。  该器件上的充电和放电分辨率非常高。 每位充电电流为64mA、每位放电电流为256mA。  是的、我们希望使用其他 TI 充电器、但没有可用的充电器。  电池侧的默认电流感测电阻为10mΩ Ω。 将其更改为100mΩ 似乎会按预期将所有电流变量除以10。  我们可以解决每位电流小于10mA 的充电问题、解决小于20mA 的放电问题。  必须修改其他设置。  现在可用的最大充电电流为800mA、而不是8A。

使用更高的电池电流感应电阻器时是否还有其他问题?  环路稳定性?  我们将输入 Vbus 电流感测保持在10mΩ μ A。  如果 Vbat 低于 VSYS、则充电电流将为38mA、而不是384mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以更改电流感应电阻器。 数据表建议使用10m Ω 或20m Ω。  您可以使用 RSNS_RSR 位(0x31[2])在10m Ω 和20m Ω 之间切换。 您也可以使用较高的值、并且正确地了解其含义。 我看不到环路稳定性问题、但如果有问题、可以调整感应电阻器周围的滤波器。

    另一个影响是、传感电阻器上的压降将是10m Ω 时的10倍、因此导通损耗会更高。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到了关于10或20mΩ 的建议。  我不知道为什么他们需要有一个选择、因为电流读数不是以 mA 为单位的直接读数。  将 RSNS_RSR 寄存器更改为20mΩ Ω 是否会将电流读数更正为与选择10mΩ Ω 时相同的值?  为什么他们需要告诉系统安装了不同的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此设置用于 PSYS 功能。 如果超过20m Ω、则如果您使用 PSYS 功能、它似乎会丢失。

    Khalid