This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:设计审查申请- BQ40Z80

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927265/bq40z80-request-for-design-review---bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好!

我恳请查看随附的设计、了解正确的 BQ40Z80接线和相关元件的值。 具体而言、我不确定这些组件的值:
- R8、C3、R6、R2、C1、 R7、R3、C2。

我还有其他几个问题和意见:
-包括 VSS (CON1)在内的电池电压检测连接可以按任何顺序进行接触、这对于 IC 是可以接受的吗?
-在生产过程中连接 CON1之前或之后,可以将+VBAT 电源连接到电池,最好使用哪种顺序?
-第二个温度输入(TS2)处于活动状态但未使用、因此默认10k 电阻器(R15)就位。
-第二页显示了高侧电流监控电路的完整性、对此器件进行了全面评估、仅提供了完整性评估。

提前感谢您、
此致
Frank Boeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我担心的一点是 、我没有看到相对于+VLOAD 的 GND。 我假设您具有用于 ESD 保护的 D3。 要正确连接此引脚、您必须将 D3的 GND 相对于+VLOAD (因此它将为-VLOAD)、而不是您当前的 GND (BAT-)。

    关于组件的值、它们都应该适用于您的设计。  

    对于您的问题、是的、您可以按需要的任何顺序连接单元格。 如果您使用二级保护、则可能会熔断保险丝、因此在这种情况下不建议使用。 但从原理图上看、您无需担心任何问题。如果所有连接都正确、连接顺序就不会很重要(CON1与 BAT+)、但是、如果是、我会先连接 CON1。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Luis H. S.]我关心的一件事是 、我没有看到相对于+VLOAD 的 GND。 我假设您具有用于 ESD 保护的 D3。 要正确连接此引脚、您必须让 D3的 GND 相对于+VLOAD (因此它将为-VLOAD)、而不是您当前的 GND (BAT-)。[/QUERPLET]

    我在这里的理由是、当 BMS 断开负载或在高电流下短路时、保护芯片免受电感反冲引起的电压尖峰的影响。 我希望这在负载侧更加突出、因为与电池引线(~ 150mm)相比、电缆环路更长(~ 600mm)。 当芯片"发现"相对于 GND 的电压时、即使返回路径使用的是负平衡器引线、保护也应有效。 (可拆卸)连接的负载具有其自身的保护。 这里 ESD 不是我的目标、因为 BQ40Z80应该具有内置保护、如果这足够有效、我将检查设计。 这一切听起来是否合理?

    [引用 user="Luis H.S."]连接顺序不应太重要(CON1 vs BAT+)[/quot]

    首先连接 BAT+、然后插入平衡器插头时、可能会先连接 VC2。 在本例中、我希望 BQ40Z80通过输入保护二极管进行寄生效应。 我是否应该将其视为有问题的? 我之所以要了解这个细节、是因为我们以前使用过不同的芯片(ISL94202)、它在现场的破坏性故障。 我和 Intersil 的工程师都无法对此进行跟踪。

    感谢您确认其他主题!

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您期望什么电压尖峰? 在 这种情况下、您只需小心操作、以使进入引脚的电压不超过数据表(第7.1节)中所示的绝对最大值。 通常、根据预期的电压尖峰调整进入引脚的串联电阻足以防止它们受到影响。 尽管 BQ40Z80确实提供了一些保护、但我们始终建议添加一些 ESD 保护以保护 FET。  

    我注意到了一个新情况、我看到您将许多未使用的引脚短接至 GND。 我相信、如果不使用这些引脚、您就可以将其保持断开状态。 但是、对于 PIN17 (PRESS)、如果将其用于系统存在、则需要使用电阻器来下拉引脚。     更多信息、请参阅数据表的第9.2.2.3.3节。

    连接器件时、连接顺序不重要。 BQ40Z80应该没有问题。 通常、如果未连接电池、除非 VLOAD 上有电压、否则器件将关断。 即使电池组已连接、它也将保持关闭状态、除非您在 VLOAD 上施加电压、以便在 PACK 引脚上有电压并且器件可以唤醒。 器件被唤醒后、您可以移除 VLOAD 两端的电压、器件将通过电池组保持导通状态。

    很高兴能提供帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速响应、这对于推动这一重新设计非常有帮助。

    "您期望的电压尖峰是多少"
    >>我们看到最大值 在没有 TVS 二极管的情况下、在+VLOAD 处相对于 BMS GND 出现10V 的过量振铃、持续几微秒。 重新设计的原型将在下周中旬准备就绪、我将仔细检查芯片"看到"的所有高侧电压。

    '根据预期的电压尖峰流入引脚的串联电阻足以防止它们"
    >>这也是我的工作基础、因此我在其中的每一个都添加了 R 和 C、使其处于安全状态。

    "用于保护保护 FET 的 ESD 保护"
    >>当发生雪崩时、MOSFET D-S 路径充当快速且功能强大的齐纳二极管以及一些电容、因此在没有任何额外保护的情况下(栅极除外)、我通常会获得非常好的结果。 在另一个项目(三相电机驱动器)中、我们可以直接将4kV HBM 击穿到开关节点中、而不会造成任何损坏。

    "我看到您将许多未使用的引脚短接至 GND。 我相信、如果您未使用这些器件、您可以将其保持打开状态"
    >>我遵循了第4页各个引脚说明中的数据表建议、说"如果未使用、连接到 GND"。 对于 LEDCNTA/B/C、我偏离了这一点、数据表中说下拉为20k。 我只是没有空间去做这件事,所以我不得不省略这些。 我担心传统 CMOS 输入结构的输入端来自浮动电势的交叉电流、这里不会出现这种情况吗?

    "对于 PIN17 (),如果您将其用于系统存在"
    >>该功能在配置中被禁用(NR=1)、使用芯片"始终开启"、但采样间隔显著减少、以使静态电流保持足够低。

    "通常、如果未连接电池、除非 VLOAD 上有电压、否则器件将关断。 即使电池组已连接、它也将保持关闭状态、除非您在 VLOAD 上施加电压、以便在 PACK 引脚上有电压并且器件可以唤醒。 器件被唤醒后、您可以移除 VLOAD 两端的电压、器件将通过电池组保持导通状态。"
    >>完美、与我们当前的生产流程相匹配。

    此致 Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    完美、如果您 已经将电压尖峰计入了您的值、那么您应该没有问题。

    如果无法将20k Ω 电阻器接地、则可以使 LEDCNT 引脚保持悬空。 至于其他引脚、如果数据表建议对地短路、则最好将它们保留为当前状态并按原样进行配置。 如果您想更好地了解其中一些引脚的行为方式、可以在数据表中看到等效的引脚图。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的确认、我们应该先准备好所有内容!

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我需要重新打开此主题、因为该解决方案不能按预期工作。 下一帖子中提供了详细信息。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布其他主题、以便我们可以关闭该原始主题。 您可以引用该特定线程。