主题中讨论的其他器件:BQ24090、 TPS2511、 TPS61032
一个查看前、我设计的是具有集成式锂聚合物充电 IC 的小型移动电源。 我想给手机、耳机等充电。 我使用了 BQ24090、它工作正常。 对于升压开关、我使用 TPS61030;对于智能手机充电、我使用 TPS2511。 在设计和焊接之后、我测试了电路、但我找不到问题。 如果我把手机放在手机上,它就开始租一秒钟,然后在这一秒钟后停止。 当我测量电压时、我在没有任何负载的情况下测量4.98V 电压。 负载条件下的电压为4.68V、但无论如何都不起作用。 电池充电正常。 我将原理图放置在这篇文章中。 我希望你能帮助我。
谢谢你
此致
Julian