This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030存在问题

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, TPS61030, TPS2511, TPS61032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926881/tps61030-problems-with-tps61030

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件:BQ24090TPS2511TPS61032

一个查看前、我设计的是具有集成式锂聚合物充电 IC 的小型移动电源。 我想给手机、耳机等充电。 我使用了 BQ24090、它工作正常。 对于升压开关、我使用 TPS61030;对于智能手机充电、我使用 TPS2511。 在设计和焊接之后、我测试了电路、但我找不到问题。 如果我把手机放在手机上,它就开始租一秒钟,然后在这一秒钟后停止。 当我测量电压时、我在没有任何负载的情况下测量4.98V 电压。 负载条件下的电压为4.68V、但无论如何都不起作用。 电池充电正常。 我将原理图放置在这篇文章中。 我希望你能帮助我。  

谢谢你

此致

Julian

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Not-Powerbank-Fahrrad_5F00_2020_2D00_07_2D00_27_5F00_13_2D00_17_2D00_05.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    将5V 电压连接到 TPS2511而非 TPS61030的输入端时、请检查手机的充电是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    今天、我尝试直接连接 TPS2511、但它仍然无法正常工作。 我想问题不是由 TPS61030引起的。 但 TPS2511有什么问题。 去年我使用了 TPS2511、它运行良好、但现在有一种不同。 我交换来自输出的数据线路。 因此、我仅获得5W 版本、而不是去年的10W 版本。 可能是由于5W 版本的星座以及引脚2上的限流器电阻器导致了问题。

    此致

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    很抱歉、我不是这些器件的专家。 请允许我将您的主题转发给合适的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议减小限流电阻器的电阻。 在最终关闭之前具有较低的输出电压、这使我相信它在某种程度上与 ILIM 设置相关。 听起来 TPS2511正在进入恒定电流模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢你的答复。 我将尝试将 RESTSTOR 从39k 电阻器更改为52.3k 电阻器。 这意味着979mA、对吧? 我将在测试后回复并给出结果。  

    非常感谢。

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    抱歉、请减小 ILIM 电阻器的电阻。 我想让您增大过流阈值、这要求您减小 ILIM 电阻器的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    今天、我尝试降低 ILIM 电阻器的电阻、但它不再工作。 今天、我没有在智能手机上放智能手机、而是在里面放了一个带有锂离子电池的简单设备。 这在10秒内工作正常。 使用我的智能手机只能工作一秒钟。 当我减小电阻时、充电行为不会产生影响。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    您的新电阻器有何价值?  

    此外、使用示波器、您能否从手机连接到停止充电时捕获 VIN、VOUT、DP 和 DM? 如果您有电流探头、这也有助于在故障期间查看电流。

    另一件可以尝试的事情是将某种类型的电阻负载连接到 VBUS (未连接任何器件)。 您可以考虑缓慢减小负载的电阻、这将增加流经 TPS2511的 TPS61032提供的电流量。 您可以看到 TPS61032在哪个电流值下关断、并将其与器件可能消耗的电流量保持一致