This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:有关温度测试结果的问题

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25886EVM, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921086/bq25886-question-about-temperature-test-result

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ25882

当 bq25886在 Ta:℃和50℃温度条件下首次测试充电曲线时、测试结果与45℃和50℃不同。

测试结果如下;

・原理图基于 bq25886EVM、仅更改了 ILIM 和 ICHGSET:1.5A

・μ A 充电电流:1A_max

・μ A 启动电压和电流:6.5V/1A

・结果附在下面  

⇒灰色:电池电压、黄色:电池电流、蓝色:环境温度、橙色:电池温度

垂直轴:温度、电压、电流(电流基于"×100[mA]")、水平轴:时间(分钟)  

※45℃(充电停止大约160分钟)

※℃μ A (℃继续、与45 μ A 条件不同)

・我℃45 μ A 是正常运行。 但50 μ A 的℃充电电流仍低于50mA。

问题是以下三点;

①Please℃让我知道50 μ s 操作的原因。

这些运行在 bq25886规格上是否正常或异常?

②About 在数据表第20页上、我认为"终止禁用"是指发生充电安全计时器、这是正确的。

如果不正确、请告诉我正确的平均值。

③By℃、45 μ s 的结果没有问题、对吧?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    第 8.3.7.4.1节提到充电终止在温暖和凉爽的条件下被禁用、因此50C 会进入此状态。

    这是指8.3.7.3中描述的充电终止、我认为可以改进图17来显示这一点、我们将在下一个数据表修订版中考虑这一点。 这是一个与充电安全计时器无关的独立功能。

    3. 45C 看起来像预期的行为。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo - San

    感谢您的回复、

    请告诉我其他问题;

    当℃50 μ s 条件时、充电安全计时器会过期约12小时。

    我认为安全时间大约会在24小时后过期、因为 bq25886在超出电池异常情况下会成为半时钟速率。  

    12小时失效的原因是什么?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    通过查看数据表的第8.3.7.5节、我们可以看到、在 输入电压、电流或热调节期间、安全定时器以半时钟速率计数。 我相信您会混淆 JEITA 和热调节。 在50C 时、器件不处于热调节状态。 在50°C 时、12小时的到期时间是预期行为。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo - San

    感谢您的建议、我了解到约50℃的情况。

    抱歉、还有其他问题、  

    5 μ s (0~℃μ s)℃不会发生12小时安全定时器。

    "冷却"温度条件是否变为半时钟速率(24小时)正常运行?

    或者、是否有其他限制功能?

    顺便说一下、充电电流变为0.4A (通常为1.0A、ILIM:1.5A)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    在"冷却"期间、定时器应以半时钟速率计数。 数据表对此并不清楚、我很抱歉、将来的数据表修订版中会进行更改。

    在 JEITA 凉状态下、充电电流的预期行为会降低、这就是充电安全计时器以一半时钟速率计数的原因。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查多-圣

    感谢您的回复、

    我期待着更新数据表。

    在低温条件下、充电电流变为40%、而不是20%。

    这些电流是否也是 bq25886正常运行?

    顺便说一下、bq25882数据听取在 PAGE-25上被描述为大约40%的设置、但 bq25886未发现大约40%的电流。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    ICHGSET 的电阻值是多少?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo - San

    很抱歉、您提供的信息很少、

    ICHGSET 为1.5A (= RICHGSET 为5.87kΩ Ω)。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    对于独立器件、必须从 IC 的角度考虑 RICHGSET。

    您的电阻器存在容差、电路板走线上的电阻存在容差。

    我建议使用 DMM 测量未抑制的 ICHG 值、然后使用 DMM 测量 IPRECHG。 然后将 IPRECHG 除以 ICHG。  

    请告诉我您记录的百分比。

    谢谢、

    Ricardo