主题中讨论的其他器件: UCC28951
大家好、
在这里了解您很高兴。 我的客户对 UCC28251 RT 功能有两个问题。
RT 引脚内部电路是电流源还是电压源? 电压/电流源是什么?
2.让 该 IC 进入同步模式的触发原理是什么?
我的客户不对 RT 引脚应用外部时钟、他们希望实现移位频率、因此他们使用三极码开/关来获取不同的 RT 电阻器和获取不同的频率。 有时、他们会发现此 IC 在启动期间将进入42kHz (目标频率为100kHz)、RT 电压为0.5V (正常电压为1V)、这是我们数据表中声明的钳位频率。 您对 ICwenter 此模式有什么想法吗? 谢谢。
BR、
查尔斯·林