Other Parts Discussed in Thread: LM34914
你(们)好。
我最近完成了一个12DVC 风扇电源设计、它在全功率下消耗大约75mA 的电流、我只能假设启动电流可能是该电流的两倍。 我已使用 LM34914作为降压转换器、将22至36VDC 的输入电压下拉至所需的12VDC。 第一批7块电路板现已投入使用几个月、但这一批电路板发生了2次故障、输出电压消失。
在这两种情况下、内部 Vcc 稳压器似乎都不产生任何电压(通常约为7V)-这是否表示芯片故障、因为我看不到任何其他因素影响 Vcc 的产生。 如果是、有人知道我为什么会有如此高的故障率?
我的设计是 WebBench 设计的一个确切摘录、它如下所示:
PCB 顶层如下所示:
PCB 段的图片如下所示:
由于低电流要求、我没有使用过孔和背板进行冷却、但外露焊盘焊接在引脚之间的中间条上。
是否有人能看到这种设计可能缺少的地方、或能说明我可以提高可靠性的地方?
非常感谢能够提供帮助的任何人、致以最诚挚的问候、
Alistair。