This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:输入电压变化会快速导致关断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926888/lm5010a-input-voltage-change-quickly-causes-shutdown

器件型号:LM5010A

大家好、

我的客户在其系统中将 LM5010A 设计为13.5V 至11.2V、该功能在其电路板中运行良好。 最近、他必须执行将 Vin 从13.5V 降至11.5V 的测试、以查看 Vout 的性能。 如果 Vin 压降转换率很快、则 LM5010A 将突然关断、然后重新启动以再次切换。  

CH1:Vin、CH2:Vout、CH3:FB、CH:SW

一旦 Vin 降至11.5V、PWM 开关将停止、然后 Vout、VFB 也会下降。 大约8ms 后、插座开始切换以建立 Vout。 由于 Vin 电压非常接近目标 Vout 电压、这会导致 Vout 电压略有下降、但 Vout 仍然稳定。

(在关断期间、SW 引脚 IN 不是处于低电平、而是遵循 Vout 的下降曲线、似乎 LM5010A 被禁用)

CH1:Vin、CH2:Vout

转动电源的电压旋钮以使 Vin 缓慢下降、LM5010A 正常工作、但 Vout 有位下降。

这是客户的 SCH。 团队是否对此问题有任何想法? 或者、需要进行任何实验来澄清这个问题?

备份:

快速将 Vin 电压从16V 更改为14V、Vout 可在任何异常情况下保持稳定。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    器件关断时是否有波形?

    您能否同时探测 SS 引脚并查看在过渡到11.5V 期间发生的情况? SD 引脚上的探头还有助于查看是否存在触发关断的尖峰

    此外、您是否还会看到负载或空载时出现此问题?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    负载出现此问题、但负载不多、约为70mA。

    让客户探测 SS、SD 引脚、波形如下所示。 在 Vin 下降期间、似乎没有出现异常尖峰。

    CH1:Vin、CH2:Vout、CH3:SS、CH:SD

    客户想知道您是否可以在 EVM 上重复此问题? 或者、我们可以进行任何实验来调查这个问题。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    您是否对我的客户的问题有任何意见?  

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您能否尝试将 RON 更改为以较低频率运行、并查看您是否可以按照此计算器中所述的2类或3类补偿?

    e2e.ti.com/.../LM5010QuickStartCalculator.xls

    我附上了上述计算器供您参考

    谢谢

    -Arief