This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:MODE/SYNC 引脚输出异常

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162738/lmr36503-q1-mode-sync-pin-abnormal-output

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、

我的客户使用 LMR36503MSC5RPERQ1、发现模式/同步的输出异常、如下图所示。 我们删除了 R1346以避免 P_ON 影响。 您能不能告诉我为什么会发生这种情况? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  

    您能否确认在移除 R1346的情况下拍摄了上述第一幅图像?

    此外、您能否确认启动期间 P_ON 输入的状态(输出高电平、输出低电平、高阻抗状态)?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥弗斯皮、

    是的、我已与客户确认删除了第一张图片 R1346。 我们可以在 EVM 上进行测试吗? 感谢!

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  

    MODE/SYNC 引脚不应悬空、我怀疑通过 R1346移除了该引脚上的电压会悬空、从而导致异常行为。

    您能否让客户将 R1346的电阻增加到10kOhm、并在 MODE/SYNC 引脚和 GND 之间连接此组件、然后将 P_ON 连接器连接到 MODE/SYNC 网络、并查看行为是否继续? 在此配置中连接将导致 MODE/SYNC 默认连接到 GND、这应防止异常。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里森、您好!

    我现在就跟进 Jiawei 的问题。
    客户反馈、添加10k 电阻后、该奇怪的脉冲噪声信号仍然存在。 我希望您的技术支持能够对其进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    当发生这种情况时、MODE/SYNC 上的尖峰看起来会上拉至输入电压。 您能否还显示发生此尖峰时的 Vcc 引脚电压?

    客户能否在启动期间使用 P_ON 将该引脚强制为低电平? 客户是否已在 EVM 上对此进行了测试?  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:  

    我刚刚看到了您的电子邮件、让我们离线继续此对话。  

    此致、

    Harrison Overrurf