大家好、
我的客户使用 LMR36503MSC5RPERQ1、发现模式/同步的输出异常、如下图所示。 我们删除了 R1346以避免 P_ON 影响。 您能不能告诉我为什么会发生这种情况? 谢谢!


BR
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 LMR36503MSC5RPERQ1、发现模式/同步的输出异常、如下图所示。 我们删除了 R1346以避免 P_ON 影响。 您能不能告诉我为什么会发生这种情况? 谢谢!


BR
Jiawei
您好、Jiawei、
MODE/SYNC 引脚不应悬空、我怀疑通过 R1346移除了该引脚上的电压会悬空、从而导致异常行为。
您能否让客户将 R1346的电阻增加到10kOhm、并在 MODE/SYNC 引脚和 GND 之间连接此组件、然后将 P_ON 连接器连接到 MODE/SYNC 网络、并查看行为是否继续? 在此配置中连接将导致 MODE/SYNC 默认连接到 GND、这应防止异常。
此致、
Harrison Overrurf