您好!
我们遇到了采用6节电池配置的 BQ40Z80问题、IC 突然出现灾难性故障。 IC 封装中有一个小孔、可能会导致内部短路、因为封装之后仍然很热。
从其外观来看、当电池插入其负载时、似乎会发生故障、但我们对此没有100%的确定性、因为在存储期间也可能发生故障。
问题不是系统性的、我们都有没有问题的包装(到目前为止)和有问题的包装。
我们还注意到、事件发生后、负载侧 SMB 线上的 TVS 二极管发生短路。
在5S 配置中、具有完全相同负载的完全相同的电路板已经完美地运行了多年。 我当然可以传输该软件包的原理图和 srec 文件。
我们将非常感谢您的帮助。
谢谢、
theo