This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:IC 灾难性故障

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166137/bq40z80-ic-catastrophic-failure

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们遇到了采用6节电池配置的 BQ40Z80问题、IC 突然出现灾难性故障。   IC 封装中有一个小孔、可能会导致内部短路、因为封装之后仍然很热。

从其外观来看、当电池插入其负载时、似乎会发生故障、但我们对此没有100%的确定性、因为在存储期间也可能发生故障。

问题不是系统性的、我们都有没有问题的包装(到目前为止)和有问题的包装。

我们还注意到、事件发生后、负载侧 SMB 线上的 TVS 二极管发生短路。

在5S 配置中、具有完全相同负载的完全相同的电路板已经完美地运行了多年。 我当然可以传输该软件包的原理图和 srec 文件。

我们将非常感谢您的帮助。

谢谢、

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    您能否共享布局和原理图文件?

    我以前没有看到过这种故障、因此很可能是系统级的故障会到达监测计。 由于 TVS 也发生了故障、因此似乎它可能作为高功率 ESD 事件出现在 SMB 线路上。

    为了更好地了解可能发生的情况、我们需要有关故障原因的更多信息、这可能很难收集有关信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速回复。 我将通过 DM 快速发送原理图。

    我有同样的感觉、例如系统其余部分的电压将会向 BMS 发送大浪涌。

    系统侧的 I2C 线路通过2.2K 电阻上拉至+3.3V 电源轨、然后直接进入 STM32MP157C 的 I2C 引脚。 根据 BQ40Z80数据表、这些线路能够承受+35V 电压。 我怀疑 STM32上可能出现35V 电压、但对电路板的损坏程度比几个 ESD 二极管大得多。

    我将尝试检查主电力线上是否有任何东西会发送这种浪涌。 我们确实在链中有一些小的电感负载(电机)、但它们通过本地+5V 电源供电、同样、如果这些+5V 电源轨上出现35V 浪涌、我会在本地预期会有更多的损坏。

    如果您可以查看原理图、并确保其中没有任何愚蠢 的东西会很好。 此外、如果有任何可能导致类似情况的配置设置?

    感谢您的帮助、

    theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    我无法打开原理图文件、请参阅 PM。

    监测计的配置中没有任何可能导致其像这样烧断的东西、它必须来自外部源。 如果 ESD 事件的来源更接近监测计、并且监测计也更接近大多数损坏、我怀疑总线上的其他器件可能不会像监测计那样损坏。

    此致、

    Wyatt Keller