请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 大家好、
我对 TPS23881有一些疑问:
TPS23881和 TPS23881A 之间的区别是什么? 
我 认为23881和23881A 是 P2P、两者可以直接替换、而无需更改 PCB 和外围电路。 对吗?
3. 将 TPS23881替换为 TPS23881A,硬件/软件配置中是否存在任何潜在问题? 谢谢。
此致、Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.