This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881 VS TPS23881A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166522/tps23881-tps23881-vs-tps23881a

器件型号:TPS23881

大家好、

我对 TPS23881有一些疑问:

 TPS23881和 TPS23881A 之间的区别是什么?

我 认为23881和23881A 是 P2P、两者可以直接替换、而无需更改 PCB 和外围电路。 对吗?  

3. 将 TPS23881替换为 TPS23881A,硬件/软件配置中是否存在任何潜在问题? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    TPS23881和 TPS23881A 在功能上是相同的、唯一的区别是 TPS23881A 具有不同的模压混合物材料、以增加 SRAM 损坏保护。

    2.是的、这是正确的、它们是 P2P。

    3.将881替换为881A 进行配置没有潜在问题,它们在功能上是相同的器件。

    非常特别,

    Brandon Beader