This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:为 UC3846选择 RT & AMP;CT 值

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165499/uc3846-selection-of-rt-ct-values-for-uc3846

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件: LM5045

大家好、

我正在使用 IC UC3846来设计推挽式转换器。 请帮助回答以下问题:

1.您能否指导我为100kHz 振荡器频率选择 RT 和 CT 值?

2.对于可用于设计推挽式转换器的额定电压和功率、此 IC 可用于设计推挽式转换器?

谢谢、此致、

格里斯玛塔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT=10k、CT=4.7nF、- Fsw = 43kHz。  通过使用公式 fsw = 2.2/Rt*CT,当 ct=2.2nF 时 Fsw 为100kHz。

    引脚15上的最大电压为40V、可能最大功率约为200W。 这实际上取决于功率级设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    关于第二个问题、推挽式转换器的输出额定功率为190V、2700W。 我可以将 UC3846 IC 用于此应用吗?

    Grishma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 LM5045全桥转换器来输出2700W 功率。