请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3846 主题中讨论的其他器件: LM5045
大家好、
我正在使用 IC UC3846来设计推挽式转换器。 请帮助回答以下问题:
1.您能否指导我为100kHz 振荡器频率选择 RT 和 CT 值?
2.对于可用于设计推挽式转换器的额定电压和功率、此 IC 可用于设计推挽式转换器?
谢谢、此致、
格里斯玛塔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.