请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我正在使用 BQ40Z80和 CELL (ID 2447)在电路板上执行学习周期。
完成0.5C 充电后、LStatus 为0x04、这是预期值。
放松2小时后、LStatus 更改为0x06。 根据 SLUA848、在此步骤中、LStatus 应为0x05。
请参阅随附的图。
我能知道 LStatus 为0x06而不是0x05的原因吗?
谢谢、
Kim