This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116疑虑

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166255/lm25116-lm25116-doubts

器件型号:LM25116

你(们)好

我正在尝试在 PSPICE for TI 中使用 LM25116来仿真电路、但我对 DS 如何计算一些值有一些疑问。 首先、输入和输出电容器。 DS 表示输出电容为5x100uF;但是、在公式中显示 Cout = 320uF。 为什么?

输入电容器也是如此、4个并联2.2uF、但公式中的值为7uF

我的最后一个问题是如何计算补偿环路? DS 显示穿越频率应为 Fsw/10 = 25kHz、并且零点应小于穿越频率、这就是它位于2.5kHz 的原因。 将分频频率的十分之一置于这里是否是经验法则? 然后如何选择 Ccomp 和 Rcomp? 因为只有"增加 RCOMP、同时成比例地减小 CCOMP、会增加误差放大器增益。 相反、降低 RCOMP 的同时成比例增大 CCOMP、会降低误差放大器增益"、这是一种良好的误差增益 RCOMP/RFB2

此外、DS 不会过于深入地解释如何选择 CHF、只显示具有 CHF 的第二极点位置、就是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres

    提到 了在5V 时电容减少36%的问题。 500 *(1-0.36)= 320uF

    输入  电容器考虑将电容降低约20%。

    建议在 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051上下载快速入门 并找到 Rcomp 和 Ccomp 值。  

    4、它与传统类型2补偿没有什么不同。 请找到第二个极点(以 CHF 为单位)以消除 ESR 零点。  

    -李家祥