你(们)好
我正在尝试在 PSPICE for TI 中使用 LM25116来仿真电路、但我对 DS 如何计算一些值有一些疑问。 首先、输入和输出电容器。 DS 表示输出电容为5x100uF;但是、在公式中显示 Cout = 320uF。 为什么?

输入电容器也是如此、4个并联2.2uF、但公式中的值为7uF

我的最后一个问题是如何计算补偿环路? DS 显示穿越频率应为 Fsw/10 = 25kHz、并且零点应小于穿越频率、这就是它位于2.5kHz 的原因。 将分频频率的十分之一置于这里是否是经验法则? 然后如何选择 Ccomp 和 Rcomp? 因为只有"增加 RCOMP、同时成比例地减小 CCOMP、会增加误差放大器增益。 相反、降低 RCOMP 的同时成比例增大 CCOMP、会降低误差放大器增益"、这是一种良好的误差增益 RCOMP/RFB2

此外、DS 不会过于深入地解释如何选择 CHF、只显示具有 CHF 的第二极点位置、就是这样。