主题中讨论的其他器件: UCC21710
工程师好、
我尝试在 LTSPICE 中仿真组件 UCC21710-Q1、但在实施该组件时、仿真时间无限长、未得出仿真结果。
我尝试在整个设置生存时间内构建它、但我的模型仍然没有运行。
我在下面附上了我的文件。您可以提供有关此问题的任何信息。
非常感谢
Shane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师好、
我尝试在 LTSPICE 中仿真组件 UCC21710-Q1、但在实施该组件时、仿真时间无限长、未得出仿真结果。
我尝试在整个设置生存时间内构建它、但我的模型仍然没有运行。
我在下面附上了我的文件。您可以提供有关此问题的任何信息。
非常感谢
Shane
您好 Dimitri、
感谢您的快速响应。
我尝试使用不同的 MOSFET 来运行它,但它仍然不模拟迭代是无穷大的,但当我模拟移除 Rst、FAULT 和 Rdy 时,Rdy 与使用相同 MOSFET 模拟的5k 和100pF 电阻器和电容器串联。
栅极驱动器第36页的数据表中提供了这些说明。
在论坛的这里(主题:UCC21710-Q1:激活 OC 引脚之前的延时时间)、一些人构建完全相同的电路、他们能够顺利运行。
您是否知道为什么我必须移除这些组件才能运行仿真?
提前感谢您。
此致
Shane