This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1

Guru**** 2532810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927215/ucc21710-q1-ucc21710-q1

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

 工程师好、

我尝试在 LTSPICE 中仿真组件 UCC21710-Q1、但在实施该组件时、仿真时间无限长、未得出仿真结果。

我尝试在整个设置生存时间内构建它、但我的模型仍然没有运行。

我在下面附上了我的文件。您可以提供有关此问题的任何信息。

非常感谢

Shane

e2e.ti.com/.../UCC21710.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    在原理图中、UCC21710没有符号我无法区分某些引脚、我认为它可能位于您的 zip 文件中未包含的另一个目录中。 如果可以、是否可以包含此符号、以便我们可以毫无问题地打开您的原理图并检查仿真?

    如果可能 、您是否能够在 TINA 中检查原理图、TINA 是我们支持的仿真器、与 LTSPICE 非常相似。 您也可以将 MOSFET 模型导入其中。 这是我们支持的仿真器以及我们的建议。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    我已将所有需要的文件与符号一同包含、这样您就可以访问我的仿真文件

    此致、

    Shanee2e.ti.com/.../Gate_5F00_Driver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    感谢您的参与。 请允许我检查您的文件并运行仿真。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    我只是尝试在没有 MOSFET 模型的情况下运行您的仿真、它成功运行。 您是否可以尝试删除该模型并再次运行它? 在我的案例中、它已成功完成。 您可以尝试使用另一种 MOSFET 模型(甚至包括一种默认模型)或电容负载进行测试,我尝试了全部3种模型,结果都成功了。 问题可能出在 MOSFET 模型、而不是 UCC217xx 模型。

    请告诉我您的结果。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    感谢您的快速响应。

    我尝试使用不同的 MOSFET 来运行它,但它仍然不模拟迭代是无穷大的,但当我模拟移除 Rst、FAULT 和 Rdy 时,Rdy 与使用相同 MOSFET 模拟的5k 和100pF 电阻器和电容器串联。

    栅极驱动器第36页的数据表中提供了这些说明。

    在论坛的这里(主题:UCC21710-Q1:激活 OC 引脚之前的延时时间)、一些人构建完全相同的电路、他们能够顺利运行。

    链接

    ( )

    您是否知道为什么我必须移除这些组件才能运行仿真?

    提前感谢您。

    此致
    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    这真的很奇怪,我不知道为什么会这样。 但我很高兴听到仿真现在正在工作。

    它是否仅在移除电容而不是上拉电阻器的情况下运行?

    最好

    Dimitri