请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25155 我尝试通过将 ICCTRL1设置为0b01000100、将 PG 引脚工作模式设置为去毛刺脉冲电平位移/MR。 但是、当我通过按下与其相连的按钮来保持 MR 低电平时、我似乎每隔一秒左右在 PG 上获得脉冲、而不是稳定的低电平(作为/MR 的输入)。 有什么想法、为什么会这样、以及如何禁用该行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试通过将 ICCTRL1设置为0b01000100、将 PG 引脚工作模式设置为去毛刺脉冲电平位移/MR。 但是、当我通过按下与其相连的按钮来保持 MR 低电平时、我似乎每隔一秒左右在 PG 上获得脉冲、而不是稳定的低电平(作为/MR 的输入)。 有什么想法、为什么会这样、以及如何禁用该行为?