This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:LM5176

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924667/webench-tools-lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将 LM5176用于15V 25A 电源。 我发现在空载条件下、输出电压接触 OVP 电压(17.3V VFB 0.882V)。 如果我添加20mA 电阻器负载、将输出电压输出回15V。   

我们如何解决这个问题?

输入电压12V、

VO 设置15V、在空载期间测量17.3V。

Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    请分享您的原理图。 通常情况下、FB 电压不应如此高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个问题只是因为没有负载。 在20mA 负载下、 VFB 为0.8V。 Rsense 2m Ω、L 10uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4101.LM5176.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4332422、

    感谢您提供原理图。 pdf 中似乎只有一页、功率级缺失。

    您是否测量 FB 引脚上的反馈电压并使用 AGND 引脚作为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4332422、

    我希望您能够解决您的问题、现在将关闭此主题。 如果情况并非如此、请在此处再次发布、或者在锁定此主题时创建新主题。