请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我将 LM5176用于15V 25A 电源。 我发现在空载条件下、输出电压接触 OVP 电压(17.3V VFB 0.882V)。 如果我添加20mA 电阻器负载、将输出电压输出回15V。
我们如何解决这个问题?
输入电压12V、
VO 设置15V、在空载期间测量17.3V。
Lei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.