This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:电池充电器解决方案建议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927471/bq25710-battery-charger-solution-recommendation

器件型号:BQ25710

大家好、

我的客户  有以下新要求。 请帮您检查 合适 的解决方案吗? 谢谢。

VIN=12v、电池:4S/3P 锂电池、充电电流=6A。 放电电流= 50A、放电系统电压= 11V。(放电700W 1s、550W 3min)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以使用 BQ25710为电池充电、但由于放电电流超出规格、您可能需要单独的放电电路。