请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 大家好、
我的客户 有以下新要求。 请帮您检查 合适 的解决方案吗? 谢谢。
VIN=12v、电池:4S/3P 锂电池、充电电流=6A。 放电电流= 50A、放电系统电压= 11V。(放电700W 1s、550W 3min)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.