请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 大家好、
我的一位客户正在其当前锂离子充电设计中使用 BQ24075。 对于下一代、他们希望优化电池寿命、因为他们看到一些终端客户的电池膨胀。 这些最终客户以以下方式使用其产品:
1.产品正在充电座中充电
2.在短时间内使用产品,将电池放电至99%至90%左右
3.将产品放回充电座中,并将其重新充电至95至100%
这个周期每天重复20到50次。
您是否有关于如何针对此用例优化设计的技术和/或器件建议?
谢谢、
Franz