This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:通过频繁但短的充电周期来优化电池寿命

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927278/bq24075-optimize-battery-life-with-frequent-but-short-charging-cycles

器件型号:BQ24075

大家好、

我的一位客户正在其当前锂离子充电设计中使用 BQ24075。 对于下一代、他们希望优化电池寿命、因为他们看到一些终端客户的电池膨胀。 这些最终客户以以下方式使用其产品:

1.产品正在充电座中充电

2.在短时间内使用产品,将电池放电至99%至90%左右

3.将产品放回充电座中,并将其重新充电至95至100%

这个周期每天重复20到50次。

您是否有关于如何针对此用例优化设计的技术和/或器件建议?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器具有防止这种情况的保护功能、因为电池电压需要下降100mV 才能重新启动充电。 但是、每次插入电池时都会开始新的充电周期。 此应用中是否有 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    是的、这里有一个 MCU。 产品将重新设计。 因此、我们也欢迎您提出具有可防止电池膨胀功能的更新器件的建议。 您是否有另一个建议、为什么可能会发生电池膨胀?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否能够使用 MCU 或监测计了解电池的 SOC?

    当插入电池时 SOC 处于高电平时、它们可以通过/CE 引脚禁用充电。