This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:在器件顶部添加散热器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927558/bq51013-add-heat-sink-on-the-top-of-the-device

器件型号:BQ51013
主题中讨论的其他器件:BQ51020

设计

我有一位客户要求在器件顶部增加应力、 但没有文件提到它、所以想知道是否有一些关于如何添加散热器的建议、或者在顶部可以添加多少应力? 它是 BGA 器件。

谢谢  

沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,六月

    我们尚未对 BQ51013X BGA 器件应用散热器、但不建议使用散热器。

    其他一些选项可供查看:

    1) BQ51020是一款具有较低 Rdson MOSFET 和较高效率的较大 BGA 器件。

    2) BQ51013B 提供 BGA 和 QFN 两种版本。  QFN 版本具有散热焊盘、可改善散热。