请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们使用 BQ27441DRZT-G1A (Chem ID - 0x0128)作为锂离子电池 PGEB014461 (最大4.2V、210mAh 容量)的电量监测计。 这种组合在200多个模块中使用、没有任何问题。 突然、在许多生产模块中、我们观察到电池充电百分比读数从100%循环到大约30-50%、并在电池充满电后的5到10分钟内再次返回到100%的问题。 同一批次中其他一些模块中的电量监测计 IC 和电池的相同组合可以正常工作、与之前的模块一样。 已验证电量监测计 IC 和电池的顶部标记。
有人能帮我们找出可能的问题。
此致
Hafiz