This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:电池剩余电量百分比从最大值(100%)降至低电平(30%至50%)、然后恢复至100%

Guru**** 2581985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927608/bq27441-g1-battery-remaining-charge-percentage-drops-from-maximum-100-to-low-30-to-50-and-going-back-to-100

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们使用 BQ27441DRZT-G1A (Chem ID - 0x0128)作为锂离子电池 PGEB014461 (最大4.2V、210mAh 容量)的电量监测计。 这种组合在200多个模块中使用、没有任何问题。 突然、在许多生产模块中、我们观察到电池充电百分比读数从100%循环到大约30-50%、并在电池充满电后的5到10分钟内再次返回到100%的问题。 同一批次中其他一些模块中的电量监测计 IC 和电池的相同组合可以正常工作、与之前的模块一样。 已验证电量监测计 IC 和电池的顶部标记。

有人能帮我们找出可能的问题。

此致

Hafiz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与我们共享 gg 文件和 bqStudio 日志文件?
    Andy