This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 波形问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925374/tps546d24a-tps546d24a-waveform-issue

器件型号:TPS546D24A

尊敬的 TI 员工:

谢谢、您能帮我们解释一下波形问题!

当 负载电流释放时、什么会导致输出电压振荡两次?

2.当负载电流释放时、什么会导致相位抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否告诉我们您为该应用提供了多少输出电容?  是否可以共享原理图?  如果您在论坛上分享原理图时有任何问题、可以通过 g-dhanabalan@ti.com 向我发送包含原理图的电子邮件。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否为我们提供显示负载瞬态的缩小范围屏幕截图?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    此负载释放是在启动期间还是在启动结束时发生?

    相位节点电压显示低侧 FET 关闭。  在软启动期间、TPS546D24A 会限制低侧 FET 的导通时间、以限制功率级灌电流的能力、从而防止它对预偏置输出电压放电。  这是关闭低侧 FET A 接近零负载电流的唯一原因。  转换器似乎尝试响应重负载释放、而在软启动预偏置电路仍限制低侧 FET 导通时间的情况下、对输出产生过冲。

    负电流保护还会关闭低侧 FET、但负电流保护会导致开关节点上升到高于输入电压、因为电感器电流会通过高侧 FET 的体二极管强制升高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答!  

    我是否可以知道出现负电流的原因? 通常、转换器或控制器在出现负电流时如何保护它?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      您能否检查启动期间负载是否为电阻负载、或者您是否正在启动期间执行负载瞬态、这会导致这种情况的发生?

    正如 Peter 所描述的、有2个原因。

    1:产生负电流的原因是输出电压过冲、转换器试图从输出端拉出电流、使其恢复到稳压状态。

    2. Vout 在启动期间已经有电压。 因此、为了对其进行调节、转换器将尝试灌入(负)电流。 但不需要这样做、因此 LSFET 将关闭以防止这种情况发生(称为预偏置启动功能)

    在您的情况下、负载看起来有点奇怪、导致这种情况。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerold:

    非常感谢!! 我测试另一个条件以发现一些问题、还需要您的帮助来提供建议或分析。
    当我们关闭输入源@EE 负载26A 开启时、VIN 下降到6V、然后相位节点关闭、VOUT 下降。
    但我不知道在什么情况下会导致 VIN 反弹、然后相位节点打开、VOUT 上升、直到输入电容器没有能量且转换器关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      为了清楚起见,我需要一些答案。

    1.您是否使用电流为26A 的电子负载关闭了 Vin?

    2.或者您打开电子负载、Vin 突然下降了吗?

     是否可以共享原理图?  如果您在论坛上分享原理图时有任何问题、可以通过 g-dhanabalan@ti.com 向我发送包含原理图的电子邮件。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您在电源关断时看到的是大于 UVLO 迟滞的 VIN 恢复。

    随着输入电压的降低、输入上的电流消耗会增加、这会在源电容器(电源内部的输出电容器和电路板上的输入电容器)和转换器上的 PVIN 输入电压之间产生更大的寄生电阻压降。  当输入电压降至关断 UVLO 以下且转换器停止开关时、该输入电流降至零、电阻两端的压降降至零、我们将其视为 VIN 上升。  如果该上升幅度大于 UVLO 迟滞、VIN 将从下降 UVLO 电平(VIN 关断)上升到上升 UVLO 电平(VIN 接通)、转换器将瞬间重新导通。

    借助 TPS546D24A、您可以通过几种方法来调节 UVLO 和 UVLO 迟滞。

    如果您使用 PVIN 和 EN/UVLO 引脚之间的电阻分压器对模拟 UVLO 功能进行编程、则可以调整电阻器值以更改 UVLO 的导通和关断电压。  迟滞(VIN 开启- VIN 关闭)由迟滞电流(典型值为5.5uA)乘以 PVIN 至 EN/UVLO 的电阻设置、VIN 开启阈值电压由 EN/UVLO 至 PVIN 的电阻与 EN/UVLO 至 PGND 的电阻(阈值为1.05V)之间的比率设置

    如果您使用的是 PMBus、则可以对 PVIN ON 和 PVIN OFF PMBus 值进行编程、以调节导通和关断迟滞、从而提高导通或降低关断电压。

    如果您让我知道您使用的是哪一个、以及您希望将它们调整到哪一个阈值水平、我可以帮助指导您完成该过程。