This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Vout 反相时、TINA 仿真中的 VIN 降低

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918944/lm61460-q1-vin-decreases-in-tina-simulation-with-inverted-vout

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

您好!

我尝试使用 LM61460从13.5V 电源获取-13.5V 电压、我也将其用于正电源降压转换。
我参考了 TI 的反相降压/升压转换器设计文档、并得出了以下值。
蓝色字母表示计算值。

LM61460
标称输入电压 13.50.
输入电压纹波 1.00 %
输出电压 -13.50
输出电压纹波 0.50 %
最大输出电流 2.00 A
参考电压 1.00
Rfbt 806.00 电阻
Rfbb 10075.00 电阻
KRP 0.25.
占空比 0.50
最小电流限制 8.90 A
电感纹波电流 2.23. A
输出电流< 3.89 A
26100 电阻
fsw 0.52. kHz
ILavg 7.79 A
电感器 6.72
ILPEAK 8.76. A
ILrms 7.81. A

我选择了26.1k 的 RT 电阻器值以使用我拥有的6.8uH 电感器。

但与附加的图片一样。 当我在 TINA 中对其进行仿真时、Vout 会低于0V、但不会达到-13.5V。
更奇怪的是、Vin 随着 Vout 降低而降低。
我尝试更改输入和输出电容值、删除了启动条件和负载电阻。
我还尝试使用了 snvmbx3示例和 snvmbx5示例,但没有更改。

LM61460是否不适合反相电源?

snvmbx3_13.5V 至-13.5V

e2e.ti.com/.../snvmbx3_5F00_13.5V-to-_2D00_13.5V_5F00_Vin-drop.TSC

snvmbx5_13.5V 至-13.5V

e2e.ti.com/.../snvmbx5_5F00_13.5V-to-_2D00_13.5V_5F00_Vin-drop.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将检查您的电路并在稍后更新。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我使用稍微不同的配置运行仿真、这是因为我在 VIN 和 VOUT 之间连接了输入电压、而不是 VIN 和 GND。  

    我附加了上述两个文件。 VIN 看起来是下降的原因是基准是从 GND 获取的。 您需要像我在 VOUT 上所做的那样在两端连接一个电压表、以查看 VIN 的实际参考点

    我注意到、在原理图上、您有另一个与10k 并联的电阻器、我删除了该电阻器、并且 RT 电阻器应连接到电路中的-VOUT

    e2e.ti.com/.../IBB_5F00_LM61460_5F00_v1.TSCe2e.ti.com/.../IBB_5F00_LM61460_5F00_v2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的回答。

    我检查了您的文件、并尝试了解 v1和 v2之间的差异。

    我注意到 v1原理图中的电压表、但我找不到读取(?)的方法 电压。 它是否与常规节点相同?

    根据我对 v1的 Vin 的理解、v1的 Vin 以 Vout 为基准、而 v2的 Vin 以接地为基准。

    在瞬态仿真中、v1提供-13.5V、而 v2提供+13.5V

    ID 您制作2个仿真文件来说明 Vout 电压可以通过我们将 Vin 接地端参考的位置来改变?

    很抱歉、这是我第一次制作反相降压/升压控制器、因此需要花时间了解原理图以及如何使用仿真工具。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不用担心、让我看看我能否解决您的问题。  

    V1和 v2旨在显示相同的想法。 即使在 v2中、VIN 也以 VOUT 为基准。 抱歉、如果轨迹有点误导。 您可以看到它仍然以 VOUT 为基准。 VOUT 上的探测可以是正极或负极、具体取决于您引用 VOUT 的位置。 在 v1中、我故意在其中放置一个电压表、以显示 VOUT 测量以 GND 为基准。  

    我之所以使用电压表而不是"电压引脚"、是因为使用电压表、我可以根据两条引线将其引用到我喜欢的任何位置。 就好像您有一个手持 DMM 并在电路板上进行测量一样。  

    这里的关键点是、电感器节点在正常降压配置中连接到 GND 而不是 VOUT、这使其成为反相降压升压拓扑。 所有 IC 参考点现在都应该是-VOUT 而不是 GND。 因此、显示"GND"的 IC 引脚应连接到原理图中的-VOUT。  

    以下应用手册可帮助您在从降压转换为反相降压/升压拓扑时进行澄清

    https://www.ti.com/lit/an/snva722b/snva722b.pdf

    谢谢

    -Arief

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    非常感谢您的解释。

    我更改了 v1和 v2原理图、使其看起来相似、现在我可以看到您所指的内容。

    我还将检查您链接的文档。

    此致、

    Brian