主题中讨论的其他器件:LM61460
您好!
我尝试使用 LM61460从13.5V 电源获取-13.5V 电压、我也将其用于正电源降压转换。
我参考了 TI 的反相降压/升压转换器设计文档、并得出了以下值。
蓝色字母表示计算值。
| LM61460 | ||
| 标称输入电压 | 13.50. | 五 |
| 输入电压纹波 | 1.00 | % |
| 输出电压 | -13.50 | 五 |
| 输出电压纹波 | 0.50 | % |
| 最大输出电流 | 2.00 | A |
| 参考电压 | 1.00 | 五 |
| Rfbt | 806.00 | 电阻 |
| Rfbb | 10075.00 | 电阻 |
| KRP | 0.25. | |
| 占空比 | 0.50 | |
| 最小电流限制 | 8.90 | A |
| 电感纹波电流 | 2.23. | A |
| 输出电流< | 3.89 | A |
| 右 | 26100 | 电阻 |
| fsw | 0.52. | kHz |
| ILavg | 7.79 | A |
| 电感器 | 6.72 | 嗯 |
| ILPEAK | 8.76. | A |
| ILrms | 7.81. | A |
我选择了26.1k 的 RT 电阻器值以使用我拥有的6.8uH 电感器。
但与附加的图片一样。 当我在 TINA 中对其进行仿真时、Vout 会低于0V、但不会达到-13.5V。
更奇怪的是、Vin 随着 Vout 降低而降低。
我尝试更改输入和输出电容值、删除了启动条件和负载电阻。
我还尝试使用了 snvmbx3示例和 snvmbx5示例,但没有更改。
LM61460是否不适合反相电源?
snvmbx3_13.5V 至-13.5V
e2e.ti.com/.../snvmbx3_5F00_13.5V-to-_2D00_13.5V_5F00_Vin-drop.TSC
snvmbx5_13.5V 至-13.5V
e2e.ti.com/.../snvmbx5_5F00_13.5V-to-_2D00_13.5V_5F00_Vin-drop.TSC